图形库

有两种图形库可供使用,即 Symbol Factory 和 Graphics Library。“图形库”随附多个现成的图形画面,这些图形画面包含可在其他画面中使用的对象。库中的图形画面示例显示了如何:
  • 在图形画面中使用绘图对象和交互式对象
  • 设置不同的对象来实现彼此交互
  • 使用视觉设计元素(例如对象在画面中的颜色和排列),以使画面更易于使用
要使用“图形库”中的对象
  1. 打开包含待使用对象的库画面。
  2. 打开要放入对象的图形画面。
  3. 将对象从库画面拖放到图形画面。
连同任何动画都会附加到对象。
要将 Symbol Factory 对象直接导入到图形画面中
  1. 打开要放入对象的图形画面。
  2. 打开 Symbol Factory。
  3. 浏览
    类别
    并选择要使用的符号。
  4. (可选)在符号选项卡下修改符号选项。
  5. 将基本符号拖放或复制粘贴到图形画面。
    小贴士:
    不支持将增强符号直接拖放或复制粘贴到图形画面。可使用图像浏览器添加增强符号。
要为“图形库”创建新画面
  1. 要打开编辑器,右键单击
    库
    并选择
    新建
    ,或将库图标拖放到画面窗格中。
  2. 像创建任何图形画面那样创建画面。
  3. 保存图形画面。该画面会自动保存到库目录中。
要将现有图形画面复制到“图形库”
  1. 右键单击
    库
    并选择
    将组件添加到工程
    。
  2. 选择要添加的图形画面,然后单击
    确定
    。
要在图形库中设置多语言支持
默认设置下,FactoryTalk View 随附的库并未设置为支持多种语言。无论应用当前采用何种语言,这些库中的文本字符串始终按出厂设置显示,不会显示为未定义语言。如果将这些画面改为支持多种语言(使用下列步骤),只有采用当前应用语言的库中的文本字符串才会正确显示。任何其他语言的字符串将显示为未定义,即显示为问号。
另一方面,在应用程序中创建的新库画面默认支持多种语言。如果应用程序画面中的对象已有多个语言字符串,则将它们复制到库画面时不会自动删除未使用当前应用程序语言的字符串。如果新库画面关闭了多语言支持,则将只保存使用当前应用程序语言的文本字符串。在保存所做更改时,会删除所有其他字符串。
  1. 在
    浏览器
    窗口中,双击库打开画面。
  2. 右键单击图形库画面,然后单击
    画面设置
    。
  3. 在
    属性
    选项卡中,选中
    支持多语言
    复选框。要移除多语言支持,请清除此复选框。
在保存图形库画面时,支持语言切换的所有字符串都会以应用程序的当前语言保存。
小贴士:
如果将对象从支持多种语言的图形库复制到图形画面,则只复制那些使用应用程序所支持语言的字符串。不会对使用未添加到应用程序的语言的任何字符串进行复制。
如果将支持多语言的整个图形库复制到
画面
文件夹,则所有文本字符串都将与库一并复制。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal