查找图形库

要查看图形库(
浏览器
窗口“库”图标下)的位置,在
工具
菜单中,单击
选项
,然后单击
常规
选项卡。
默认情况下,
FactoryTalk View Studio
Machine Edition 将库文件存储在
\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME\Libraries
。
要使用自己的文件替换默认文件作为库,单击窗口右边的
浏览
按钮,浏览到包含要使用文件的文件夹。路径会在窗口中显示,图形文件在
库
列表中显示。
小贴士:
要使用自己的图形库,但仍保留默认画面库(如 [DIAGNOSTICS]),请将要包含在库内的任何文件从其默认位置复制到用作库位置的文件夹中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal