使用 Symbol Factory

Symbol Factory 是一种第三方图形库,提供大量用于工业自动化的质量图形元素,包括泵、管道、阀门、罐、搅拌机、电机、导管、电气符号、流量计、物料运输、传感器、PLC、发送器和 ISA 符号。这些图形可用于图形画面中。
要打开 Symbol Factory,可使用以下方法之一:
  • 从
    浏览器
    窗口中,双击
    Symbol Factory。
  • 选择
    对象 > Symbol Factory
    。
  • 从工具箱中拖动 Symbol factory。
有关更多信息,请参见 Symbol Factory
选项
菜单中的
帮助
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal