设置“内存”全局连接

使用
全局连接
编辑器的
内存
选项卡设置“内存”全局连接。
要设置“内存”全局连接
  1. 在
    内存
    选项卡上的
    最大更新速率(秒)
    框中,选择最大速率,数据源以此速率向全局连接提供数据。
  2. 为该连接分配一个标签或表达式。
小贴士:
要取消控件分配,请在
标签
或
表达式
列中选择控件,并执行下列操作之一:
  • 重复按下键盘上的
    退格
    键,以一次移除一个字符的方式移除分配。
  • 双击两次突出显示文本,然后按下
    删除
    或
    退格
    键一次性移除所有分配。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal