指定工程设置(“不活动”选项卡)

在
工程设置
编辑器的
非活动
选项卡中配置高级自动注销设置。
小贴士:
如果启用高级自动注销,则会禁用
工程设置
对话框
运行时
选项卡上的自动退出设置,但会保留控件。
要设置高级自动注销设置
  1. 在
    工程设置
    对话框的
    非活动
    选项卡中,选中
    启用高级非活动动作
    复选框。
  2. 选中
    在经过非活动周期后注销当前用户
    复选框。
  3. 指定在自动注销发生前终端必须处于非活动状态的分钟数。输入值 (1-32767) 或选择标签。
  4. (可选)指定在自动注销后要打开的图形画面。
    指定在应用程序导航至指定画面前终端必须处于非活动状态的分钟数。输入值 (0-32767) 或选择标签。
  5. (可选)指定数字标签读取剩余不活动时间的秒数值。
  6. (可选)指定数字标签以阻止非活动操作无限期地发生,并复位非活动超时。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal