选择字符串弹出

要打开
字符串弹出
对话框,请从
工具
菜单中选择
选项 > 字符串弹出
。
当应用程序在
Windows
计算机上运行时,选择字符串输入启用对象、
登录
按钮和
密码
按钮在运行时显示字符串弹出键盘还是字符串弹出字符输入。对话框首次打开时,默认选择是键盘。下次打开对话框时,将保留上次所作的选择。
从字符串输入启用对象调用时,用户可以输入字母数字字符串并将其写入对象的值控件。
通过“登录”对话框调用时,用户可输入用户名(最多 275 个字母数字字符)和密码(最多 127 个字符),输入后将返回到
登录
对话框,随后用户方可登录。
当通过“更改密码”对话框调用时,会允许用户输入旧密码、新密码(最多 16 个字母数字字符)并确认密码。
选项
字符串弹出键盘覆盖
  • 使用字符串弹出键盘
    单击此单选按钮可使用标准弹出键盘。
  • 使用字符串弹出字符输入
    单击此单选按钮可使用字符串弹出字符输入,而不使用弹出键盘。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal