FactoryTalk View ME 中的安全性

在 RSView Studio Machine Edition v4.00 中添加
FactoryTalk
和 RSAssetSecurity(目前变成
FactoryTalk Security
)后,设置和应用安全的方式已发生变化。
以前
在 View Studio Machine Edition 3.20 和更早版本中,对应用中画面的安全控制访问。为画面分配 16 个安全码 (A-P) 之一或星号 (*)。同样也为用户分配安全码。帐户代码与分配给画面的代码匹配的用户可访问这些画面,可在设计时和运行时更改画面。用户帐户只适用创建这些帐户的应用程序。
现在
FactoryTalk Security
是
FactoryTalk Directory
的一部分, 随
FactoryTalk Services Platform
一起安装。这意味着安全设置不仅会应用到
FactoryTalk View ME
应用程序,也会应用到相同计算机上其他任何启用了
FactoryTalk
的软件。
FactoryTalk Security
不处理对系统某些部分的访问,而是先负责对用户身份进行验证,然后负责验证用户在系统中执行某些操作的权限。
在安装 Machine Edition 期间,会将被称为验证用户的
FactoryTalk Security
Windows 关联组添加到
FactoryTalk Directory
。该组允许任何登录到 Windows 的用户在
FactoryTalk Directory
中进行身份验证。默认情况下,当
FactoryTalk View Studio
打开时,台式机 Windows 用户会自动登录,因此
FactoryTalk View Studio
不会提示用户登录
FactoryTalk
。
要限制对应用或应用某些部分的访问,必须设置用户帐户和密码。
用户仍可在 ME Station 上运行时创建包含运行时安全的应用。但
PanelView Plus 7
、
PanelView Plus 6
、
PanelView Plus
、
PanelView Plus Compact
或
PanelView Plus CE
平台上不支持验证用户。因此,已在
Windows
计算机上进行了测试并获得满意结果的应用程序在下载到
PanelView Plus 7
、
PanelView Plus 6
、
PanelView Plus
、
PanelView Plus Compact
或
PanelView Plus CE
终端后可能无法正确运行。
一旦将用户添加到
FactoryTalk Security
,
FactoryTalk View ME
中的运行时安全就采用与早期版本的 View Studio 同样的方式来使用相同的 16 个安全码。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal