FactoryTalk Security 中的策略

要查看在设计时计算机上的
FactoryTalk View Studio
和任何其他启用 FactoryTalk 软件的安全策略,在浏览器的底部打开
System/Policies/System Policies
,然后双击安全策略。在打开的对话框中,可以设置用户帐户和密码的一些参数,包括用户在锁定之前输入无效密码的频率、密码的长度以及必须更改的频率。选项的定义在对话框上显示,详细的
FactoryTalk Security
帮助可通过单击
帮助
按钮查看。
默认情况下,大多数这些策略已完成设置,因此它们不起作用。如果系统有需要,可以启用这些策略或更改其值。为确保用户不会锁定在 FactoryTalk Directory 之外,建议将“帐户锁定阈值”设置为 0。同时建议启用单次登录。如果禁止了单次登录,用户必须在每次重启
FactoryTalk View Studio
后重新登录
FactoryTalk
,还要重新登录所有已打开并启用 FactoryTalk 的应用。
重要提示:
切记对系统安全策略的任何变更会作为运行时应用的一部分。因此,强烈建议不要更改“安全策略属性”对话框中的默认设置,除非有必要或完全了解更改的影响。
安全策略对
FactoryTalk View
运行时的影响
  • 登录会话租期 - 仅适合 Windows 关联用户的
    FactoryTalk View ME
    运行时。
  • 帐户锁定阈值 - 仅适用于用户和本地组。Windows 关联用户遵循域控制器上设置的策略。
  • 保留删除帐户记录 - 不适用。无法在运行时删除帐户。
  • 在用户列表中显示已删除的帐户 - 没有运行时用户列表。
  • 密码策略设置 - 仅适用于本地用户和组。
  • 单次登录策略设置 - 不适用于运行时。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal