向 FactoryTalk Security 添加用户或组

在将用户和组添加到
FactoryTalk View ME
中的“运行时安全”之前,用户和用户组必须是
FactoryTalk Security
的一部分。
可通过
FactoryTalk View ME
中的“运行时安全”编辑器,或通过浏览器窗口底部的“系统”文件夹的
用户
和
组
文件夹将用户添加到
FactoryTalk Security
。可为
FactoryTalk Security
用户授予或拒绝 FactoryTalk Directory 级别下
FactoryTalk Security
所有级别的安全权限。
一旦用户和组添加到安全后,可通过
运行时安全
编辑器将它们添加到应用中。
小贴士:
建议先创建组,并为组授予适当权限。从而允许创建安全结构,而无需确切了解具体的用户身份。将用户添加到组时,这些用户会继承授予给组的权限。如有必要,以后可拒绝单个用户的特定权限。
最多可以向应用程序中添加 255 个用户帐户。
有关更多详细信息,请参见 FactoryTalk Security 帮助。
要通过“运行时安全”编辑器添加用户或组
  1. 在
    浏览器
    窗口顶部的
    系统
    文件夹中,双击
    运行时安全
    图标打开编辑器。
  2. 单击
    ME Runtime 4.00 及更高版本
    选项卡。
  3. 默认帐户显示在表单中。单击
    添加
    按钮或工具栏中的
    添加
    图标输入新帐户。
    或
    在
    设置
    菜单中,选择
    添加用户/组
    。
  4. 选择用户或组
    对话框将打开。在底部的
    筛选用户
    框中,选择
    仅显示组
    或
    仅显示用户
    。
  5. 要从列表中添加一个用户或用户组,选择相应的名称,然后单击
    确定
    。该名称将显示在
    运行时安全
    编辑器的电子数据表中,并启用所有安全码(带有标记 Y)。
要创建新帐户
  1. 遵循上述步骤 1 到 4。
  2. 单击
    新建
    ,然后选择
    用户或 Windows 关联用户
    。
  3. 遵循
    FactoryTalk Security
    帮助中的指导。
    小贴士:
    只有
    新用户
    对话框中的
    用户名
    字段是必填项。其他字段为可选字段。
要通过 FactoryTalk“系统”文件夹添加用户和组
  1. 打开
    浏览器
    底部
    系统
    文件夹中的
    用户和组
    文件夹。
  2. 右键单击
    用户组
    (添加组)或
    用户
    (添加单个用户),然后选择
    新建
    。
  3. 选择
    用户组
    或
    用户
    。
  4. 在打开的对话框中,单击
    帮助
    。遵循
    FactoryTalk Security
    帮助中的指导。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal