“报警设置”编辑器的“消息”选项卡

在
报警设置
编辑器的
消息
选项卡中,为在“报警设置”编辑器的“触发器”选项卡中定义的触发器指定触发器值和消息。
小贴士:
在某些电子数据表编辑器中,
编辑
菜单中的
删除行
菜单项不会删除多个选定的行。如果在
参考消息
、
本地消息
、
宏
和
报警设置
编辑器(“消息”选项卡)中选择多行,然后从
编辑
菜单中选择
删除行
,则将只删除一行。
要删除多行,请在编辑器中单击鼠标右键并选择
删除行
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal