创建报警消息
使用“报警设置”编辑器的“消息”选项卡创建报警消息。
要创建报警消息
- 在报警设置编辑器消息选项卡的触发器列中,选择要创建报警消息的触发器。
- 指定触发器的属性。小贴士:如果应用程序不是包含 500 条报警消息的PanelView Plus 7 Standard应用程序,也不是包含 200 条报警消息的PanelView Plus 6 Compact应用程序,则为最后一行中的触发器指定属性(背景和前景除外)将添加未分配的触发器。
- 重复步骤 1 和 2 以设置其他消息。
提供反馈