“报警设置”编辑器中“消息”选项卡上的选项
下表显示
报警设置
编辑器中消息
选项卡上的选项。选项 | 描述 |
|---|---|
触发器筛选器 | 从列表中选择一个筛选器选项,以在 报警消息 区域显示报警消息:
|
排序依据 | 从列表中选择一个选项,按触发器名称或消息对报警消息排序。 |
使用报警标识符 | 选中此复选框可在 报警消息 区域显示报警标识符 。 |
清除所有标识符 | 单击此按钮可清除分配给报警消息的所有报警标识符。 |
报警消息 | 指定此区域中触发器的报警消息。 |
触发器 | 选择要为其定义消息的触发器。 如果在设置触发器前创建消息,则从 触发器 列表中选择 <Unassigned> 。 |
触发器值 | 输入一个非零整数值或位位置。位位置从 1 开始。 当触发器的值变为设置值或该位置上的位从零变化为 1 时,就会产生相关的消息。 此列不能为空。 |
消息 | 输入消息(最多 256 个字符),或者右键单击并选择 编辑字符串 ,从而将嵌入式变量包含在消息中。要在消息中创建换行符,请键入 \n 。要在消息中显示字符序列,请键入 \\n 。在报警消息的嵌入式变量中,不能使用标签占位符 (# n )。PanelView Plus 7 Standard 应用程序限制为 500 条报警消息,PanelView Plus 6 Compact 应用程序限制为 200 条报警消息。如果有消息使用一个嵌入式变量来显示报警的值,并且如果在应用启动时报警正处于报警状态中,报警条将显示问号来代替嵌入式变量。这是因为报警系统无法确定报警的触发时间,因此无法确定触发报警时变量的值。当嵌入式变量的值重置为 0 后,该值将准确显示下一次触发报警的时间。 |
报警标识符 | 选中 使用报警标识符 复选框后才会显示这一列。在该列输入值 (1-32767) 来标识报警消息。 如果该列为空,则表示报警标识符的值为零。 |
显示 | 选中此复选框可打开在 报警设置 编辑器高级 选项卡中选择的报警图形画面。该消息会添加到报警历史中,并可在任何报警列表、报警条和/或报警状态列表中显示,即使在清除该复选框或没有打开图形画面时也是如此。使用 位 触发器类型并且同时出发多个位时,最高位触发的消息会显示在报警条显示画面,即使已清除特定位消息的显示 复选框。建议不要筛选掉在报警发生时自动打开的显示对象上的报警( 触发器 选项卡上指定)。假设用户希望该画面记录所有报警。如果由于某些原因筛选了该显示上的报警,则确保清除所有已被筛除的报警的显示 复选框。否则当报警发生时,显示将自动打开(由于选中了报警的显示 选项),但报警对象(报警条或列表)将为空,因为对该对象触发的报警已经被筛除。 |
声音 | 选中该复选框可在触发报警时发出 Windows 默认提示音。该蜂鸣器将持续发出嘟嘟声,0.5 秒响 0.5 秒停,直到报警被静音。 |
打印 | 选中该复选框可在触发报警时打印报警消息。确保在运行时终端上设置了打印机。 可使用行式打印机以横向模式打印报警,但每页仅打印一个报警。 如果是以多种语言设置报警消息的,则所有消息、触发器标记和时间都会以当前应用程序语言打印。 |
发送消息到标签 | 选中此复选框可在触发报警时将消息文本发送给 触发器 选项卡中指定的消息连接。如果使用多种语言设置报警消息,则对于所有要用到的语言,都要确保数据源能接收 Unicode 格式的信息或者能将其转换成 ASCII 字符。 |
背景 | 单击该按钮为消息文本的背景选择一种颜色。 |
前景 | 单击该按钮为消息文本选择一种颜色。 |
提供反馈