复制报警消息

您可能需要复制“报警设置”编辑器的“消息”选项卡上的报警消息。
要复制报警消息
  1. 报警设置
    编辑器
    消息
    选项卡的
    消息
    列中,选择一条消息并按
    Ctrl+C
    ,或者右键单击一条消息并选择
    复制
  2. 消息
    列,单击要将所选消息粘贴的单元格,然后按下
    Ctrl+V
    ,或右键单击相应单元格并选择
    粘贴
    小贴士:
    • 可以按
      Shift
      Ctrl
      同时选择多条消息进行复制。
    • 如果要将同一条消息分配给在
      触发器
      选项卡上设置的所有触发器,请从
      触发器筛选器
      列表中选择
      <AllTriggers>
      ,并将已复制的消息粘贴到
      消息
      单元格中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal