创建参数列表

当创建的图形画面具有标签占位符时,可指定将为标签占位符提供标签名称或文件夹名、或部分标签名称的参数列表。在运行时,可以使用参数列表将标签占位符替换为已为该占位符定义的任何字符串。
参数列表选项会出现在要使用这些标签的对象的
属性
对话框的各种选项卡中,例如画面选择器对象的
状态
选项卡、注销按钮对象的
常规
选项卡以及
启动
编辑器的
初始图形
选项。
要创建参数列表
  1. 打开对象的
    属性
    对话框或
    启动
    编辑器,并单击
    参数列表
    按钮。
  2. 单击浏览按钮 (...) 打开
    标签浏览器
    。
  3. 选择要添加到列表的第一个标签或文件夹,然后单击
    确定
    。
  4. 若要将其他标签添加到列表中,请重复步骤 2 和步骤 3。参数列表文本框中的每个标签与前一个标签之间用逗号分隔。
    小贴士:
    可以用大括号将标签占位符括上(而不是使用参数列表中的标签)在一个画面与另一个从中打开的画面之间传递参数。
    列表中的第一个标签将替换显示表达式中的 #1,列表中的第二个标签将替换 #2,以此类推。对参数列表进行复制时,它将与对象保持关联。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal