对象浏览器

对象浏览器
列出当前画面中的对象,这些对象可链接到正在进行属性编辑的按钮;即按下按钮时,将影响所选对象。
对于某些按钮,列表中只有一种对象,因为该按钮仅适用于一种对象类型。例如,
诊断清除按钮
列表将只显示画面上的“诊断列表”对象,因为此类对象是按钮唯一可处理的对象类型。其他按钮(如键按钮)会显示更大的选区。
要打开“对象浏览器”
  • 在
    属性
    对话框或
    属性
    面板上单击按钮链接的对象属性对应的
    浏览
    按钮 (...)。打开
    对象浏览器
    ,显示对象列表。
要将按钮链接到对象
  1. 突出显示要将按钮链接到的对象。
  2. 单击
    确定
    实现链接并关闭对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal