为 RecipePlus 表设置配方属性

使用
RecipePlus 表属性
对话框的
配方
选项卡为对象设置配方属性。
要指定将要显示的列和列的显示方式
  1. 图形画面
    编辑器中,双击配方选择器打开其
    属性
    对话框。
  2. 单击
    配方
    选项卡。
  3. 选择和定义表格的列。
  4. 指定是否显示标头和/或注脚。
  5. 指定表格是否接受用户输入或是仅可查看。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal