“RecipePlus 表属性”对话框“配方”选项卡中的选项
下表显示
RecipePlus 表属性
对话框配方
选项卡的各个选项。选项 | 描述 |
|---|---|
列 | 指定要使用的列、列宽度和标头文本(如果有)。 |
选择列 | 选择要编辑的列:
|
显示列 | 如果要在对象中显示选定列,请选中该复选框。 |
宽度 | 键入所选列宽度的像素数。范围是 0 - 1000。 |
标头文本 | 键入要为选定列标头显示的文本。 |
显示 | 选择是否在运行时显示表格标头和/或注脚。 |
显示标头 | 选择此复选框可显示对象的列标题。 |
显示注脚 | 选中此复选框将在表格中显示注脚。 |
列表设置 | 设置每个配方成分将使用的行数,以及表格单元格中文本的绕排方式。 |
每个条目所占行数 | 从下拉列表中,选择表格中每个成分将使用的行数。范围从 1 到 10。 |
自动换行 | 如果希望文本在新单词的开始位置开始新一行,请选中此框。 如果清除此复选框,则在达到文本最大长度的位置时,文本会截断,即使当前位置在一个字(单词)或数字的中间也是如此。最大文本长度取决于对象的宽度和字体大小。 |
用户输入 | 指定表格是否接受用户输入或是只读。 |
只读 | 如果希望表格属性为只读,请选中此复选框。如果不选中此框,则操作员将能够对表格进行更改。 |
提供反馈