“导向控件列表选择器属性”对话框“常规”选项卡中的选项

下表显示
导向控件列表选择器
属性
对话框的
常规
选项卡上的各个选项。
选项
描述
外观
指定此区域内的对象外观。
边框样式
选择对象的边框样式。
边框宽度
键入对象边框宽度的像素数。
背景样式
指定对象背景。可用选项如下:
  • 纯色。
    对象的背景以
    背景颜色
    选项中指定的纯色填充。
  • 渐变
    。对象的背景以线性渐变色进行填充。
图案样式
为对象选择图案。该图案会显示在对象的表面,并且不会覆盖对象的边框或标题(如果为对象定义了这些元素)。如果对象的背景样式为渐变,则图案不可见。
边框使用背景色
选中此复选框以使用对象的背景色作为对象的边框。
清除此复选框可使用选择的
边框颜色
。
背景色
此框显示对象的当前背景色。单击可选择其他颜色。
如果背景样式为渐变,则单击可启动渐变填充对话框以配置渐变填充。
边框颜色
此框显示对象的边框颜色。单击可选择其他颜色。
如果未选中
边框使用背景色
,则此颜色会在运行时显示。
图案颜色
此框显示对象的当前图案颜色。单击可选择其他颜色。
选择背景色
此框显示突出显示条的颜色。单击可选择其他颜色。突出显示条指示运行时当前选定的成分。
选择前景色
此框显示突出显示成分上标题对应的颜色。单击可选择其他颜色。
闪烁
如果希望对象的背景在运行时闪烁,请选中此框。闪烁速率是每秒两次。
运行时,所选状态并不闪烁,仅对象的背景闪烁。
如果选择了图案样式,则图案也会闪烁。
文本
文本设置适用于画面中的数字值。
字体
选择用于文本的字体。
大小
选择用于文本的字体大小。
粗体,斜体,下划线
根据需要为文本选择字体样式。
标题截断
如果希望标题在新字(单词)的开始截断,请选择
单字型
。
如果希望在达到标题最大长度的位置截断,而不考虑位置是否在一个字(单词)的中间,请选择
字符型
。
最大标题长度取决于对象的宽度和字体大小。
当截断标题后,应用程序会在标题的右侧添加一个星号 (*) 以表示缺少文本。
状态数
选择对象的状态数。
其他
按下 Enter 时写入
选中该复选框后,如果在画面上选择了对象,可在操作员按下
Enter
按键按钮或键盘或小键盘上的
Enter
键时写入数据源。
如果不选中此框,则会在选择新状态时将状态值写入数据源。
键导航
要允许用户使用键盘浏览对象和赋予对象输入焦点,请选中此框。
回绕
选中此复选框可允许列表在向下滚动时从列表末尾绕回顶部,而在向上滚动时从顶部绕到底部。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal