“审核跟踪详细信息属性”对话框“审核”选项卡中的选项

下表显示
审核跟踪详细信息属性
对话框
审核
选项卡的各个选项。
选项
描述
行
指定要使用的行、行时间和日期格式以及将显示的标头文本(如有)。
选择行
选择要编辑的行:
  • 发生时间
  • 源
  • Location
  • 资源
  • Username
  • 消息
显示行
如果要在对象中显示选定行,请选中该复选框。
时间和日期格式
选择要显示的时间和日期格式。
可用选项反映了开发计算机的操作系统设置。在 Windows 中,可在
控制面板
的
区域和语言
选项中找到这些设置。如果开发系统和运行时系统上的操作系统设置不同,则在运行时会使用运行时设置。
此选项仅在选中
发生时间
后可用。
标头文本
键入要为选定行标头显示的文本。
自动换行
如果希望文本在新单词的开始位置开始新一行,请选中此框。
如果清除此复选框,则在达到文本最大长度的位置时,文本会截断,即使当前位置在一个字(单词)或数字的中间也是如此。最大文本长度取决于对象的宽度和字体大小。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal