审核跟踪详细信息对象

审核跟踪详情对象显示在审核跟踪列表中选择的审核条目的相关信息,包括:
  • 发生时间
    - 软件产品将操作记录为已发生的本地日期和时间。
  • 来源
    - 在审核记录中记录操作的软件产品的名称。
  • 位置
    - 操作发生在的计算机、Windows CE 设备或
    MobileView
    终端的名称。
  • 资源
    -
    保留
  • 用户名
    - 使用软件产品的用户的登录 ID。可以是
    FactoryTalk Security
    用户或
    Microsoft
    Windows
    用户,取决于用户登录生成审核记录的软件产品的方式。
  • 消息
    - 在运行的运行时应用上下文中执行的特定操作员操作的相关信息。例如,标签写入消息将包含修改的标签、标签的上一值和新值。
使用
清空审核跟踪
按钮和以下
按键
按钮与审核跟踪详情对象进行交互:
  • 上移
  • 下移
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal