使用“登录”对话框
在运行时使用
登录
对话框登录到系统。要在运行时登录到系统
- 按下登录按钮打开登录对话框。
- 在域框中,输入域名。小贴士:如果在登录按钮属性窗口的常规选项卡中未选中可见复选框,则域框将不可见。如果在登录按钮属性窗口的常规选项卡中同时选中可见复选框和禁用复选框,则域框为只读。
- 在用户名框中,键入用户名。名称不区分大小写。小贴士:如果在登录按钮属性窗口的常规选项卡中选中隐藏输入的用户名复选框,则输入的用户名将通过 # 进行隐藏。
- 在密码框中,键入用户密码。密码区分大小写。
操作状态会在
结果
框中显示。
小贴士:
- 如果运行应用程序的计算机未配有外部键盘或小键盘,请按下域、用户名和密码按钮以打开字符串弹出键盘。
- 如果在操作员按下Enter键之前远程更改图形画面,则将关闭登录对话框并取消登录。
- 要登录到系统,操作员需配置有运行时安全码,或者操作员属于配置有运行时安全码的组。如果设置安全功能,操作员还必须具有密码。
- 仅当用户已在 ME 运行时安全中进行了配置,或者属于已在 ME 运行时安全中进行了配置的组时,该用户才能登录。
- 如果用户帐户已禁用或已锁定,则在启用或解锁该用户帐户之前,用户将无法成功登录。
- 如果PanelView Plus 6或PanelView Plus 7终端的时间与域控制器不同步,则在终端时间与域控制器同步之前,域用户将无法登录到终端。
- 如果仅向“运行时安全”添加用户的默认主要组“域用户”,则用户无法在终端上通过轻型目录访问协议 (LDAP) 进行身份验证。这是因为,无法将主要组添加到成员属性。要在终端上成功登录域用户,请执行以下操作之一:
- 在设计时,将域用户直接添加到“运行时安全”。
- 创建域组(非主要组),将域用户添加到该组,并在设计时将此组直接添加到“运行时安全”。
- 在设计时创建FactoryTalk组。在设计时和运行时,向FactoryTalk组添加成员、FactoryTalk用户、域用户或域组(非主要组)。
- 当用户登录时,将注销之前的用户。
- 如果用户密码已过期并且必须在第一次登录时更改密码,或者用户的密码即将过期,则当用户登录时,将打开更改密码对话框以提示用户更改密码。
- 如果 Windows 关联用户属于分配类型的 Windows 关联用户组,则用户无法登录到台式计算机上运行的应用程序。要使用户可以登录,请将 Windows 关联用户组的组类型更改为“安全”。
提供反馈
。