示例:使用标尺

在本示例中,标尺对象有助于通过观察判断传送带的速度,这与条形图一样直观。
  1. 创建刻度尺并将次要刻度数量更改为 9。
  2. 将背景样式设置为透明。
  3. 将刻度尺放在条形图顶部。
当条形图填充改变时,可以将刻度尺刻度作为记号来确定条形图所代表的值。
小贴士:
如果标尺显示在条形图后方,则从
排列
菜单中选择
置于顶层
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal