“刻度尺属性”对话框“常规”选项卡中的选项

下表显示
刻度尺属性
对话框中
常规
选项卡的各个选项。
选项
描述
外观
指定此区域内的对象外观。
边框样式
选择对象的边框样式。
边框宽度
键入对象边框宽度的像素数。
线条样式
选择线条样式。如果选择的样式不是
实线
,则线条宽度必须为 1 像素。
线-点
和
线-点-点
在 PanelView Plus 系列终端显示为
点
。
线条宽度
键入对象线条宽度的像素数。除实线外的任何线条样式的宽度都必须为 1 像素。
背景样式
指定对象背景。可用选项如下:
  • 纯色。
    对象的背景以
    背景颜色
    选项中指定的纯色填充。
  • 渐变
    。对象的背景以线性渐变色进行填充。
  • 透明。不会填充刻度尺的边界框,刻度尺后面的所有对象都将显示出来。
边框使用背景色
选中此复选框以使用对象的背景色作为对象的边框。
清除此复选框可使用选择的
边框颜色
。
背景色
此框显示对象的当前背景色。单击可选择其他颜色。
如果背景样式为透明,则应用程序将不使用该背景色。
如果背景样式为渐变,则单击可启动
渐变填充
对话框以配置渐变填充。
边框颜色
此框显示对象的边框颜色。单击可选择其他颜色。
如果未选中
边框使用背景色
,则此颜色会在运行时显示。
前景色
此框显示对象线条的颜色。单击可选择其他颜色。
闪烁
如果希望对象的背景在运行时闪烁,请选中此框。闪烁速率是每秒两次。
刻度尺设置
刻度方向
选择刻度方向。例如,如果选择“向上”,则刻度显示在刻度尺的上方。
主要刻度
选择刻度尺上的主要刻度数量。
您必须使用至少两个主要刻度(一个用于第一个刻度,一个用于最后一个刻度)。
次要刻度
选择刻度尺上的次要刻度数量。在每个主要刻度之间显示的刻度数。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal