示例:使用瞬时型按钮

在此例中,瞬时型按钮控制阀门的状态。阀门状态可以为打开、关闭或部分打开。
要将阀门配置为在按钮未按下时打开(即常开),而在按钮按下时关闭
创建瞬时型按钮 并选择
常开
按钮操作。分别为状态 0 和状态 1 添加标题“Open”和“Closed”。将标签分配到值连接。
当操作员按下按钮时,应用程序将按钮设为状态 1,标题更改为 Closed。数据源会将变化记录到分配给值连接的标签中,并关闭阀门。
当操作员释放按钮或保持时间结束(以后发生的情况为准)时,应用程序将按钮设为状态 0,标题更改为 Open。数据源会将变化记录到分配给值连接的标签,并打开阀门。
要将阀门配置为在按钮未按下时关闭(即常闭),而在按钮按下时打开
创建一个瞬时型按钮,并选择“常闭”按钮操作。分别为状态 0 和状态 1 添加标题“Closed”和“Open”。
当操作员按下按钮时,应用程序将按钮设为状态 1,标题更改为 Open。数据源会将变化记录到分配给值连接的标签,并打开阀门。
当操作员释放按钮或保持时间结束(以后发生的情况为准)时,应用程序将按钮设为状态 0,标题更改为 Closed。数据源会将变化记录到分配给值连接的标签中,并关闭阀门。
要将阀门配置为在按钮未按下时关闭,而在按钮按下时打开 50%
创建一个瞬时型按钮,并选择值按钮操作。将状态 0 和状态 1 的值分别更改为 100 和 50。分别为状态 0 和状态 1 添加标题“Closed”和“Open 50%”。
当操作员按下按钮时,应用程序将按钮设为状态 1,标题更改为 Open 50%。数据源会将变化记录到分配给值连接的标签,并将阀门打开 50%。
当操作员释放按钮或保持时间结束(以后发生的情况为准)时,应用程序将按钮设为状态 0,标题更改为 Closed。数据源会将变化记录到分配给值连接的标签中,并关闭阀门。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal