为瞬时型按钮设置状态

使用
瞬时型按钮属性
对话框的
状态
选项卡设置按钮状态。
要为瞬时型按钮设置状态
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击对象打开其
    属性
    对话框。
  2. 单击
    状态
    选项卡。
  3. 在
    选择状态
    列表中,选择
    状态 0
    。
  4. 指定“状态 0”的以下属性:
    • 值(对于带 Value 按钮动作的瞬时型按钮);当指示器连接变为该值时,按钮的外观会变成为状态指定的设置。
    • 常规外观
    • 标题(如果有)
    • 图像(如果有)
  5. 对于状态 1 和错误状态,重复步骤 3 和步骤 4。
设置了一个状态的属性后,可以将状态属性复制并粘贴到另一个状态或所有状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal