对象智能路径

通过对象智能路径,您可以在显示中直观地定位绘图对象,而无需在
动画
对话框中输入数字。这意味着您可以通过将对象拖至合适位置指定对象的位置,而不是以像素确定其位置。
动画
对话框悬浮在屏幕上,因此在图形画面中绘制或编辑对象时,该对话框仍显示在屏幕中。
要使用“对象智能路径”定义对象的水平移动范围
  1. 打开
    动画
    对话框,选择绘图对象,然后单击
    水平位置
    选项卡。
  2. 在
    水平位置
    选项卡上,键入标签名或创建一表达式,它返回一数值,决定对象当前在显示中的水平位置。
  3. 选择对象并将其拖动到图形画面中对象的目标起点位置。
  4. 选中
    动画
    对话框
    水平偏移
    下的
    最小值
    复选框。
  5. 将对象拖动至其终点位置。此时,您可看到
    最大值
    框中的数字发生变化。
  6. 对象在终点时,选中
    最大值
    复选框,然后单击
    应用
    。
    小贴士:
    要附加旋转动画,使用“旋转”工具确定对象的开始和结束点,按照上述水平位置说明选中
    最小
    和
    最大
    复选框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal