索引连接示例
配置 SBCP 连接 SBCP1、SBCP2 和 SBCP4。
Index=2
SBCP1=0, SBCP2=1, SBCP3=0, SBCP4=0, SBCP5=0...SBCP100=0Index=4
SBCP1=0, SBCP2=0, SBCP3=0, SBCP4=1, SBCP5=0...SBCP100=0Index=3
SBCP1=0, SBCP2=0, SBCP3=0, SBCP4=0, SBCP5=0...SBCP100=0提供反馈