SBCP ActiveX 控件的连接
下表显示了在运行时控制 SBCP ActiveX 控件操作的连接。
连接 | 描述 |
|---|---|
Select 必用 | 当标签值不等于零时,控件处于激活状态。当标签值为零 (0) 时,控件处于非激活状态。处于非激活状态时,索引连接值保持不变。 连接为只读模式,可以是内存标签或直接引用标签。 连接数据类型为模拟量。 |
Index 必用 | 当控件处于激活状态时,已配置标签的值将决定设置的 SBCP 连接(如存在)。 激活时,
连接为只读模式,可以是内存标签或直接引用标签。 连接数据类型为模拟量。 |
SBCP1 - SBCP100 可选 | 这些连接是与 PanelView Plus Enhanced SBCP 对象关联的状态数组。当控件处于激活状态时,索引连接的值将决定要置一 (1) 的 SBCP 连接(如存在)。 一次仅可将一个 SBCP 连接置一 (1)。 这些连接为只读连接,可以是内存标签或直接引用标签。 连接的数据类型为模拟量或布尔型。 |
提供反馈