ResultCode 值和 ResultMessage 消息
下表列出了可能的 ResultCode 值以及关联的 ResultMessage 消息。
ResultCode 值 | ResultMessage 消息 |
|---|---|
0x00000000(十六进制) 0(十进制) | “成功” |
0x00000002(十六进制) 2(十进制) | “内部错误,无法访问安全组件。” |
0x00000003(十六进制) 3(十进制) | “密码和确认密码不匹配。” |
0x00000004(十六进制) 4(十进制) | “内部错误,无法初始化安全组件!” |
0x00000005(十六进制) 5(十进制) | “内部错误,无法使用新密码更新 MER 文件。” |
0x80049024(十六进制) -2147184604(十进制) | “用户 %s 凭证不正确。” %s 替换为指定的用户帐户。 |
0x80049010(十六进制) -2147184624(十进制) | “用户 %s 的帐户已禁用。” %s 替换为指定的用户帐户。 |
0x80049019(十六进制) -2147184615(十进制) | “密码不能超过 %d 个字符。” %d 是从 FactoryTalk Security 策略读取的。 |
0x8004901A(十六进制) -2147184614(十进制) | “无法更改密码。” FactoryTalk Security 策略致使操作无法成功。 |
0x8004901B(十六进制) -2147184613(十进制) | “密码更改之前的有效时间必须超过 %d 天。” %d 是从 FactoryTalk Security 策略设置读取的。 |
0x8004901C(十六进制) -2147184612(十进制) | “密码已被使用。” FactoryTalk Security 策略致使操作无法成功。 |
0x8004901D(十六进制) -2147184611(十进制) | “密码长度必须超过 %d 个字符。” %d 是从 FactoryTalk Security 策略设置读取的。 |
0x8004901E(十六进制) -2147184610(十进制) | “密码不符合复杂性要求。” FactoryTalk Security 策略致使操作无法成功。 |
0x80049027(十六进制) -2147184601(十进制) | “Windows 关联用户帐户密码仅可以在 Windows 中进行更改。” |
0x80049003(十六进制) -2147184637(十进制) | “无法更改密码。拒绝访问。” FactoryTalk Security 致使操作无法成功。 |
提供反馈