ResetPassword ActiveX 控件的连接

下表显示的连接用于在运行时控制 ResetPassword ActiveX 控件的操作。
连接
描述
Trigger
必用
如果分配的标签从零转换为非零值,控件会尝试将 UserAccount 中指定的用户密码更改为在 NewPassword 中指定的密码。NewPassword 中指定的密码必须与 NewPasswordConfirmation 中指定的密码相匹配。
建议 NewPassword 和 NewPasswordConfirmation 分别使用唯一的标签连接。
连接可以是内存标签或直接引用标签。
连接数据类型为字符串。
UserAccount
必用
标签指定了进行操作的
FactoryTalk Security
用户帐户。指定的用户帐户必须是本地
FactoryTalk Security
帐户。ResetPassword ActiveX 控件无法在 Windows 关联用户帐户中进行操作。
连接可以是内存标签或直接引用标签。
连接数据类型为字符串。
NewPassword
必用
指定的标签包含将与指定的 UserAccount 关联的新密码。NewPassword 中指定的密码必须与 NewPasswordConfirmation 中指定的密码相匹配。
连接可以是内存标签或直接引用标签。
连接数据类型为字符串。
NewPasswordConfirmation
必用
指定的标签包含将与指定的 UserAccount 关联的确认密码。NewPassword 中指定的密码必须与 NewPasswordConfirmation 中指定的密码相匹配。
连接可以是内存标签或直接引用标签。
连接数据类型为字符串。
ResultCode
可选
该连接用于监视控件的状态。
该连接为只读连接。
连接可以是内存标签或直接引用标签。
连接数据类型为整型。
ResultMessage
可选
该连接显示与
ResultCode
关联的文本消息。
连接数据类型为字符串。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal