FailureCode 连接值
下表列出了 EmailSender ActiveX 控件返回的 FailureCode 连接值。
错误代码 | 错误消息 |
|---|---|
1(十进制) | 无法启动 Winsock 库。 |
2(十进制) | 不支持 Windows 套接字库版本。 |
3(十进制) | 无法通过网络发送数据。 |
4(十进制) | 无法通过网络接收数据。 |
5(十进制) | 无法连接到远程服务器。 |
6(十进制) | 无法通过地址获取主机名。 |
7(十进制) | 无法创建套接字。 |
8(十进制) | 内部套接字错误。 |
9(十进制) | 内部套接字错误 |
10(十进制) | 正文文件扩展名或格式无效。 |
11(十进制) | 内部套接字错误。 |
12(十进制) | SMTP 用户帐户错误。 |
13(十进制) | 内部错误。MD5 摘要响应错误。 |
14(十进制) | 内部错误。服务器名称错误。 |
15(十进制) | 内部错误。服务器未响应。 |
16(十进制) | 内部错误。与服务器通信时出现超时。 |
17(十进制) | 内存分配失败。系统内存可能不足。 |
18(十进制) | 无法检索系统时间。 |
19(十进制) | 意外错误。发现 SMTP 接收缓冲区为空。 |
20(十进制) | 意外错误。发现 SMTP 发送缓冲区为空。 |
21(十进制) | 接收数据时,将关闭与服务器的连接。 |
22 - 33(十进制) | 内部 SMTP 错误。 |
34(十进制) | 验证类型不受服务器支持。 |
35(十进制) | 内部 SMTP 错误。 |
36(十进制) | 无法创建线程。 |
37(十进制) | 指定的附件文件丢失或不可访问。 |
38(十进制) | 电子邮件“收件人”的收件人地址格式无效。 |
39(十进制) | 电子邮件“抄送”的收件人地址格式无效。 |
40(十进制) | 电子邮件“密件抄送”的收件人地址格式无效。 |
41(十进制) | 指定的附件文件大小超出 AttachmentSize 注册表值中定义的值。 |
42(十进制) | 指定的正文文件丢失或不可访问。 |
43(十进制) | 打开指定的正文文件时失败。 |
44(十进制) | 发件人电子邮件地址格式无效。 |
45(十进制) | 内部 ActiveX 错误。 |
46(十进制) | 未指定 SMTP 服务器名称。 |
47(十进制) | 未指定 SMTP 服务器端口。 |
48(十进制) | 未指定 SMTP 服务器帐户用户名。 |
49(十进制) | 未指定 SMTP 服务器帐户密码。 |
50(十进制) | 未指定电子邮件收件人地址。 |
51(十进制) | 未指定电子邮件发件人地址。 |
52(十进制) | 电子邮件队列已满。队列大小的上限为五封电子邮件。 |
53(十进制) | Unicode 字符串转换时出错。 |
54(十进制) | 发生 SSL 错误。 |
55(十进制) | SMTP 错误。服务不可用。 |
56 - 57(十进制) | SMTP 错误。收件人邮箱已满。 |
58(十进制) | SMTP 错误。收件人磁盘已满。 |
59(十进制) | SMTP 错误。收件人服务器未响应。 |
60(十进制) | SMTP 错误。传输过程中连接断开。 |
61(十进制) | SMTP 错误。已超出跳数上限。 |
62(十进制) | SMTP 错误。传出消息超时。 |
63(十进制) | SMTP 错误。路由错误。 |
64(十进制) | SMTP 错误。未执行请求的操作:邮箱不可用。 |
65(十进制) | SMTP 错误。请求的操作已取消:处理时出现本地错误。 |
66(十进制) | SMTP 错误。未执行请求的操作:存储空间不足。 |
67(十进制) | SMTP 错误。语法错误,命令无法识别。 |
68(十进制) | SMTP 错误。参数或引数中的语法错误。 |
69(十进制) | SMTP 错误。命令未执行。 |
70(十进制) | SMTP 错误。命令顺序错误。 |
71(十进制) | SMTP 错误。命令参数未执行。 |
72 - 73(十进制) | SMTP 错误。电子邮件地址错误。 |
74(十进制) | SMTP 错误。无法找到收件人的主机服务器。 |
75(十进制) | SMTP 错误。域不接受邮件。 |
76(十进制) | SMTP 错误。拒绝访问。 |
77(十进制) | SMTP 错误。SMTP 登录未成功:用户名或密码错误。 |
78(十进制) | SMTP 错误。未执行请求的操作:邮箱不可用。 |
79(十进制) | SMTP 错误。不是本地用户,拒绝延迟。 |
80(十进制) | SMTP 错误。请求的邮件操作已取消:已超出存储分配。 |
81(十进制) | SMTP 错误。未执行请求的操作:邮箱名称不受支持。 |
82(十进制) | SMTP 错误。事务处理失败。 |
提供反馈