如果小于 10 MB 的附件发送失败
EmailSender ActiveX 控件可通过电子邮件发送的最大附件限制为 10 MB。但是,附件文件的默认最大大小限制为 300 KB。发送小于 10 MB 的附件时,如果失败,请按以下步骤操作:
- 找到 AttachmentSize 注册表值:
- 在台式计算机中,导航到HKEY_CURRENT_USER\Software\Rockwell software\RSViewME\EmailSender\
- 在终端上,导航到HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Rockwell Software\RSViewME\EmailSender\
- 双击AttachmentSize注册表值,并在值数据文本框中输入最大大小。单位为位。例如,如果选择十进制选项,则可输入 307200 (300 KB) 到 10485760 (10 MB)。小贴士:如果值数据小于 300 KB 或大于 10 MB,附件文件最大限为 300 KB。如果未发送任何带附件的电子邮件,AttachmentSize 注册表值将不存在。还可以先创建注册表值,然后再发送附件。
提供反馈