CSVDataLog ActiveX 控件的连接

下表列出了在运行时控制 CSVDataLog ActiveX 控件操作的连接。
连接
描述
FileLocation
必用
这是控件将使用的 CSV 文件的完整路径和文件名(例如“C:\DataStorePlus\File.csv”。)
该连接可以是明确的字符串或字符串标签。
  • 如果将
    启动新文件
    设置为
    从不
    ,则控件将创建一个按照您的配置命名的新文件。控件将使用该文件进行所有记录。
  • 如果将
    启动新文件
    设置为
    周期性
    在指定时间
    ,则控件将使用命名约定 YYYY_MM_DD_HH_MM_NNNN_<文件名>.csv 创建新文件。
    例如,如果 FileLocation 设置为“c:\DataStorePlus\File.csv”,则控件将创建名为“c:\DataStorePlus\2015_12_15_02_02_0001_File.csv”的文件。
触发器
必用
控件使用事件来启用记录写入。
如果分配的标签或表达式从零转换为非零值,控件会将数据附加到 CSV 文件,直至标签值变为零。
配置握手时,触发器必须是标签。
如果出现以下情况,将会创建新的 CSV 文件:
  • CSV 文件不存在。
  • 控件配置为
    定期
    在指定时间
    进行数据收集。
Float01 - Float100
可选
这些连接是构成 CSV 文件各行中数据的模拟量标签。将模拟量标签分配给这些连接。
建议将连接指定为连续列表形式,例如使用连接 1-25,而不使用连接 10-25 和 40-50。
使用控件从 CSV 文件中读取数据时,应将这些连接配置为使用内存标签。应用程序应使用一个宏将内存标签复制到控制器标签。
String01 - String50
可选
这些连接是构成 CSV 文件各行中数据的字符串标签。每个字符串最多包含 82 个字符。将字符串标签分配给这些连接
建议将连接指定为连续列表形式,例如使用连接 1-25,而不使用连接 10-25 和 40-50。
使用控件从 CSV 文件中读取数据时,应将这些连接配置为使用内存标签。应用程序应使用一个宏将内存标签复制到控制器标签。
握手
可选
该连接用于协调控件操作与自动控制系统 (PLC)。将布尔型控制器标签分配给连接。
如果已设置该连接,则当触发器值从零设为非零值时,控件对象会记录一行与所有关联标签相关的数据。在此写入时间内,握手连接设置为 1。该连接会通知 PLC 控件当前正在将数据写入 CSV 文件。写入单行数据后,控件会将触发器值和握手值设置为 False (0),等待下一个触发器值从零转换为非零值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal