“ME ChartEx 控件属性”对话框“常规”选项卡中的选项

下表显示
ME ChartEx 控件属性
对话框
常规
选项卡的各个选项。
选项
描述
图表标题
指定在运行时显示的图表标题。
显示图表标题
选中此复选框可在运行时显示图表标题。单击
字体
按钮以指定字体。
标题值选项
指定图表标题。
  • 固定值
    - 选择此选项可在文本框中输入图表标题。
  • 由标签控制
    - 选择此选项可将 UDT
    图表
    的标签
    标题
    作为图表标题。
重绘模式
指定图表更新新数据的频率。
由标签控制
选择此选项后,会随
重绘
连接标签值更改来升级图表。
自动
选择此选项后,输入重绘速率来定期升级图表。
重绘率
控制图表的刷新速率,单位为毫秒、秒、分钟或小时。重绘率的范围是 50 毫秒到 596 小时。
最大标签更新速率
指定图表标签升级的最大速率。
默认的最大速率为 1 秒。
图表显示选项
指定图表在运行时的显示方式。
背景色
指定图表的背景颜色。单击颜色方框,然后从调色板中选择一个颜色。
使用渐变样式
选中此复选框,以渐变色显示背景。
图表基数
选择一个选项,来指定在图表上用于显示数值的数基(十进制、十六进制或八进制)。
图表方向
选择固定轴来定义图表方向。
  • 固定 X 轴(水平绘制图表)
    - 图表将标签
    DataSeries.FixedAxis
    的数据点用于 X 轴,将标签
    DataSeries_x
    的数据点用于 Y 轴。
  • 固定 Y 轴(垂直绘制图表)
    - 图表将标签
    DataSeries_x
    的数据点用于 X 轴,将标签
    DataSeries.FixedAxis
    的数据点用于 Y 轴。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal