“ME ChartEx 控件属性”对话框“笔”选项卡中的选项

下表显示
ME ChartEx 控件属性
对话框
选项卡的各个选项。
选项
描述
显示图例
选择此复选框可在图表右侧显示图例。图例百分比支持 5% 单位增量,范围为 10% 至 50%。
该图例用标记显示每条可见的趋势线条。标记从标签
DataSeries_x.Label
读取。
笔属性
使用电子数据表配置图表上的每个笔在运行时的外观,包括线条颜色、宽度、样式和记号。
颜色
指定趋势线条的颜色。单击颜色方框,然后从调色板中选择一个颜色。
宽度
指定趋势线条的宽度。尺寸越大,宽度就越宽。
样式
指定趋势线条的样式,比如实线、虚线、点线和其他样式。
记号
指定每个数据点的绘制符号。
连接类型
选择一个选项来指定各个笔的数据点的连接方式。
  • 连接点
    - 用线条连接数据点。要在图表中查看连接的点和标记,请在
    选项卡上为每个笔配置标记符号。
  • 只显示记号
    - 为每个数据点显示一个记号。线条没有连接数据点,因此图表只显示那些分配有记号的笔。任何没有指定记号的笔都不会显示在图表上。
多笔编辑
使用电子数据表可应用属性到一个或多个笔。
清除选择
单击此按钮可清除属性。
应用到选定笔
单击此按钮可将属性用于选定的笔。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal