“ME 图表控件属性”对话框“常规”选项卡中的选项
下表显示
ME 图表控件属性
对话框常规
选项卡的各个选项。选项 | 描述 |
|---|---|
图表标题 | 指定在运行时显示的图表标题。 |
显示图表标题 | 选中此复选框可在运行时显示图表标题。单击 字体 按钮以指定字体。 |
标题值选项 | 指定图表标题。
|
重绘模式 | 指定图表更新新数据的频率。 |
由标签控制 | 选择此选项后,会随 重绘 连接标签值更改来升级图表。 |
自动 | 选择此选项后,输入重绘速率来定期升级图表。 重绘率 控制图表的刷新速率,单位为毫秒、秒、分钟或小时。重绘率的范围是 50 毫秒到 596 小时。 |
最大标签更新速率 | 指定图表标签升级的最大速率。 默认的最大速率为 1 秒。 |
图表显示选项 | 指定图表在运行时的显示方式。 |
背景色 | 指定图表的背景颜色。单击颜色方框,然后从调色板中选择一个颜色。 |
使用渐变样式 | 选中此复选框,以渐变色显示背景。 |
数据点连接 | 选择一个选项来指定图表上数据点的连接方式。
|
图表基数 | 选择一个选项,来指定在图表上用于显示数值的数基(十进制、十六进制或八进制)。 |
图表方向 | 选择固定轴来定义图表方向。
|
提供反馈