图表 UDT 成员
下表列出了 Chart UDT 成员。
成员 | 描述 |
|---|---|
标题 | 图表顶部显示的标题。 |
NumberOfDataPoints | 每个 DataSeries[] 数组中的数据点数。 |
X_Axis_Label | x 轴下方显示的标题。 |
X_Axis_Min | 指定 x 轴的最小值。 |
X_Axis_Max | 指定 x 轴的最大值。 |
Y_Axis_Label | y 轴旁显示的标题。 |
Y_Axis_Min | 指定 y 轴的最小值。 |
Y_Axis_Max | 指定 y 轴的最大值。 |
DataSeries_FixedAxis | UDT 数据序列的实例。包含固定轴的数据点。 可在 ME 图表控件属性 对话框常规 选项卡上的图表方向 区域中配置轴。 |
DataSeries_x | UDT 数据序列的实例。包含 x 轴或 y 轴的一个数据序列的数据点,具体视图表方向而定。 x 是 1 到 8 的数字,比如 DataSeries_1、DataSeries_2 和 DataSeries_8。 |
提供反馈