“ME 图表控件属性”对话框“X 轴”和“Y 轴”选项卡中的选项

ME 图表控件属性
对话框
X 轴
Y 轴
选项卡中的选项显示相同,如下图所示。
选项
描述
最小值/最大值选项
指定最小值和最大值。
自动(根据数据决定最佳大小)
如果选择此选项,最低的数据读数作为最小值;最高的数据读数作为最大值。
随着图表获取新的数据,X 轴或 Y 轴可能重新缩放以自动适应新数据。
自定义
选择此选项可指定作为 X 轴或 Y 轴标尺的最小和最大值。
指定一个固定值或通过
X_Axis_Min
X_Axis_Max
这类标签控制值。
显示选项
指定 X 轴或 Y 轴在运行时的显示方式。
显示轴标记
选择此复选框可在图表上显示水平或垂直轴标记。
指定一个固定值或通过
X_Axis_Label
X_Axis_Label
这类标签控制值。
显示刻度
选择此复选框可在 X 轴或 Y 轴旁显示标尺。
输入一个值(从 0 到 8)来配置轴中包含的小数位数。如果该值被设置为非零值,则不能将数字精确地转换为八进制或十六进制。如需提供准确的数据,图表会将数字显示为十进制,即使选择了
八进制
十六进制
作为
ME 图表控件
常规
选项卡的
图表基数
显示网格线
选择此复选框可在图表上显示水平或垂直网格线。
对于主网格线,输入一个介于 0 至 30 之间的值。
对于辅助网格线,输入一个介于 0 至 10 之间的值。
单击色块配置网格线的颜色。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal