创建本地消息

使用
本地消息
编辑器创建本地消息并指定其触发器值。在每个消息文件中最多可定义 10,000 条消息。
要创建本地消息
  1. 在
    浏览器
    窗口的
    图形
    文件夹中,双击
    本地消息
    图标打开编辑器。
  2. 指定消息及其触发器值。
  3. 从
    文件
    菜单中选择
    保存
    并指定文件名。
  4. 单击
    关闭
    。
    小贴士:
    如果重命名任何本地消息文件,确保将使用该消息文件的任何本地对象都更新为新名称。
    在某些电子数据表编辑器中,
    编辑
    菜单中的
    删除行
    菜单项不会删除多个选定的行。如果在
    参考消息
    、
    本地消息
    、
    宏
    和
    报警设置
    编辑器(“消息”选项卡)中选择多行,然后从
    编辑
    菜单中选择
    删除行
    ,则将只删除一行。
    要删除多行,请在编辑器中单击鼠标右键并选择
    删除行
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal