编辑消息

使用
编辑字符串
对话框编辑已有消息并在消息中插入嵌入式变量。可在本地消息、参考消息和报警消息中使用嵌入式变量。
要编辑消息
  1. 从
    编辑
    菜单中选择
    编辑字符串
    ,或者右键单击
    消息
    列并选择
    编辑字符串
    。
  2. 在文本框中键入消息文本。
  3. (可选)单击
    插入变量
    。
    1. 从列表中,选择要插入到标题中的变量类型。
    2. 在对话框中,指定变量的详细信息。
      小贴士:
      嵌入式变量区分大小写,并且必须采用正确的格式和语法才能生效。如果发生错误,则会将变量视为一段文本。因此,请勿尝试手动编辑嵌入式变量。使用
      插入变量
      和
      编辑变量
      对话框,以免出现问题。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal