“语言配置”对话框中的选项
下表显示了
语言配置
对话框中的选项。选项 | 描述 |
|---|---|
添加... | 单击 添加 按钮打开添加语言 对话框,可以从中选择语言添加到应用中。 |
移除 | 单击 移除 按钮,删除从列表中选择的语言。此时会出现一条提示,询问是否确定要删除所选项。单击是 时,选项从语言列表移除。如果某种语言为应用的当前语言或默认语言,则无法移除该语言。 |
导出... | 单击 导出 按钮,打开“字符串导入导出向导”的导出操作 对话框。 |
导入... | 单击 导入 按钮,打开“字符串导入导出向导”的导入操作 对话框。 |
设置为默认值 | 要更改应用程序的默认语言,请选择一种语言并单击该按钮。默认语言旁边将显示一个复选标记。 |
使用默认语言显示未定义字符串 | 选择此复选框将以默认语言显示任意语言的未定义字符串。如果清除此框,未定义字符串将显示为单个问号字符 (?)。如果在默认语言中没有定义文本字符串,它将显示为单个问号。 如果已指定将以默认语言显示未定义字符串,则在将字符串导出到 Excel 电子数据表中时,未定义字符串将被作为“**UNDEFINED**”导出。但是,将字符串导出到 Unicode 文件时,将为未定义字符串导出默认语言字符串。 |
提供反馈