在终端启动时转到配置模式

用户可以在终端启动时转到配置模式。
要在终端启动时转到配置模式
  • 如果没有配置终端自动启动
    FactoryTalk View
    ME Station,启动终端,然后启动
    FactoryTalk View
    ME Station。
  • 如果尚未将终端配置为自动启动应用程序,请启动终端。
    FactoryTalk View
    ME Station 对话框将打开。
    小贴士:
    PanelView Plus
    终端在启动时自动启动
    FactoryTalk View
    ME Station。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal