“运行时”选项卡中的选项
下表显示
工程设置
对话框中运行时
选项卡的各个选项。选项 | 描述 |
|---|---|
标题栏 | 选中此复选框以在窗口顶部的标题栏中显示工程名称。在复选框下方的框中键入名称。 如果选择此选项,窗口边框将自动显示标题栏。 |
边框 | 选择此复选框可在工程窗口周围显示边框。 如果显示标题栏,则会自动选择此选项。 只有在清除 标题栏 复选框后才能清除边框 复选框。 |
控制框 | 选择此框以在窗口左上角显示控制菜单框。用户可以单击控制框来显示控制菜单,它包含操作窗口的选项。 如果选择此选项,在将在标题栏右端显示 关闭 按钮。此选项仅在选择 标题栏 时可用。 |
“最小化”按钮 | 选择此复选框以在标题栏右端显示 最小化 按钮。最小化 按钮将窗口缩小为一个图标。此选项仅在选择 标题栏 和控制菜单 时可用。 |
工程窗口位置 | 键入从屏幕左上角到工程窗口所在位置的像素数。如果工程窗口占据整个屏幕,则接受默认值 0。 |
启用自动注销 | 如果选中此框,终端处于非活动状态并持续指定时间后,会自动注销当前用户。 |
非活动期 | 指定自动注销当前用户并且登录默认用户之前,终端停止活动的时间长度(分钟)。 |
注销时返回至图形 | 如需应用在当前用户自动注销时导航到指定的显示画面,请选中此复选框。 如果自动注销处于活动状态且未选中此复选框,当前用户注销时,注销时打开的任何显示将保持打开。
|
提供反馈