为应用程序命名

使用此对话框命名应用。
  • 对于重命名操作,如果名称与现有应用程序的名称相同,则会显示错误消息。如果名称有效,操作即可继续。
  • 对于复制还原操作,如果名称与现有应用程序名称相同,系统将提示用户覆盖现有应用程序。如果希望覆盖,请单击
    。如果不希望覆盖,请单击
    ,然后输入其他名称。
如需为应用程序命名,请执行以下操作
  • 在文本框中,键入应用程序的名称,然后单击
    下一步
    完成
输入新的应用名称时,名称的长度不得超过 32 个字符。如果应用名称超过
FactoryTalk View Studio
允许的最大 32 个字符的限制,则会显示错误和警告消息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal