还原应用程序
此对话框用于从应用程序的存档 (*.apa) 文件创建应用程序。
还原应用程序时,系统不会提示验证用户权限,每个工程的安全配置均得到保留。
要还原应用程序
- 选择还原应用程序,然后单击下一步,或双击 *.apa 文件启动FactoryTalk ViewME 应用程序管理器。
- 选择想要还原的存档文件。可以单击浏览按钮 (...) 搜索和选择文件。备份存档的默认位置为\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME\Archives。
- 单击下一步。如果存档的应用程序受密码保护,请输入正确的密码,然后单击确定。
- 输入要从备份存档创建的新应用程序的名称。默认名称是最初存档的应用程序的名称。小贴士:还原应用程序时,如果名称与现有应用程序名称相同,系统会提示您将覆盖现有应用程序。如果希望覆盖,请单击是。如果不希望覆盖,请单击否,然后输入其他名称。输入新的应用名称时,名称的长度不得超过 32 个字符。如果应用名称超过FactoryTalk View Studio允许的最大 32 个字符的限制,则会显示错误和警告消息。
- 单击完成。
还原过程即开始。如果名称有效,则会显示进度条。
提供反馈