重命名应用程序
此对话框用于重命名应用程序。
小贴士:
如果要重命名 7.0 或更早版本的应用程序,则在操作前,需在
FactoryTalk View Studio
中将应用程序转换为当前版本。系统不会提示验证用户权限。
要重命名应用程序
- 选择重命名应用程序,然后单击下一步。
- 从列表中选择要重命名的应用程序,然后单击下一步。
- 键入应用程序的新名称,然后单击完成。
如果新名称与现有应用程序名称相同,则会显示错误消息。如果名称有效,操作即可继续。
小贴士:
输入新的应用名称时,名称的长度不得超过 32 个字符。如果应用程序名称超过
FactoryTalk View Studio
允许的最大 32 个字符的限制,则会显示错误和警告消息。提供反馈