复制应用程序
此对话框用于复制应用程序。
小贴士:
复制现有应用程序时,将复制应用程序的所有内容(包括 HMI 服务器和所有引用的数据服务器)。
要选择复制更早版本的应用程序,则在操作前,需在
FactoryTalk View Studio
中将应用程序转换为当前版本。要复制应用程序
- 选择复制应用程序,然后单击下一步。
- 从列表中选择要复制的应用程序,然后单击下一步。
- 键入新应用程序的名称,然后单击完成。
如果名称与现有应用程序名称相同,系统将提示用户覆盖现有应用程序。如果希望覆盖,请单击
是
。如果不希望覆盖,请单击否
,然后输入其他名称。
小贴士:
输入新的应用名称时,名称的长度不得超过 32 个字符。如果应用程序名称超过
FactoryTalk View Studio
允许的最大 32 个字符的限制,则会显示错误和警告消息。提供反馈