升级终端固件时会出现的情况
升级运行时终端的固件时:
- 如果升级固件中的 Windows CE 版本和终端上的版本不同,则将替换 Windows CE 操作系统。
- 将删除终端内部存储器上的所有现有固件文件。
- 将删除通过电池供电的 RAM 上的所有现有文件。
- 将删除所有现有的 Windows 注册表设置。
- 不会删除FactoryTalk View ME Station运行时文件 (*.mer)。
- 不会删除外部存储设备上的文件。
- 安装用户指定的升级固件的所有组件。
固件升级向导在终端上安装固件升级文件。终端重新启动后,升级过程完成。
小贴士:
升级
PanelView Plus 7
或 PanelView Plus 6
终端上的固件后,可能需要重新校准终端。提供反馈