安全设置不接受我的密码

可能原因和解决方案:
  • 如果您记不住密码并且多次尝试登录,您的用户帐户可能被锁定。
    如果使用
    Windows
    关联帐户,请在
    Windows
    中启用此帐户或联系系统管理员。
  • 密码区分大小写。
    如果确定键入的用户帐户密码正确,请检查是否按下了 Caps Lock 键。
    如果按住 Shift 键几秒钟,某些键盘驱动程序会自动开启 Caps Lock 键。如果 Caps Lock 灯不亮,请按下然后放开 Shift 键,以确保键盘没有输入大写字符。
  • 如果用户帐户和
    Windows
    关联用户帐户的用户名相同但密码不同,登录
    FactoryTalk
    时必须在
    Windows
    用户名前面包含域名,如:
    MyDomain\MyUserName
    。安全系统始终会先检查
    FactoryTalk
    用户帐户是否有效。如果找到匹配的用户名,则会尝试用输入的密码对帐户进行验证。如果密码应用于
    Windows
    关联用户帐户,验证失败。
  • 应为
    Windows
    关联用户组中的所有
    Windows
    帐户使用密码,否则可能会遇到间歇的安全故障或无法登录。出于安全考虑,不要对帐户使用空密码。如果不想为
    Windows
    关联帐户使用密码,请在本地计算机上禁用
    Windows
    本地安全策略帐户:
    本地帐户空密码的使用仅限于控制台登录
    。
  • 如果不能用有效的
    Windows
    关联用户名和密码登录
    FactoryTalk
    ,请在用户名前面包含域名,如:
    MyDomain\MyUserName
    。
  • 如果无法使用
    Windows
    关联用户组的成员帐户登录
    FactoryTalk
    ,请确认计算机是否已使用
    Windows
    域本地组登录。
  • Network Directory 中的安全设置和 Local Directory 中的安全设置是完全相互独立的。对 Network Directory 中的安全设置进行的更改不会影响到 Local Directory,反之亦然。如果同时使用 Network Directory 和 Local Directory,则必须分别在每个目录中设置安全保护。确保使用所选目录的正确用户名和密码登录。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal