意外地提示用户登录

用户被意外地提示登录可能因为以下原因:
  • 在
    FactoryTalk
    Local Directory 或 Network Directory 中,
    Windows
    Authenticated Users 组可能已经从目录的安全设置中删除。这将导致在允许用户访问目录之前提示输入用户名和密码。要解决此问题,请手动添加
    Authenticated Users
    组。
  • 包含用户帐户的
    Windows
    关联用户组可能已被删除。
  • 可能禁用了安全策略
    使用单次登录
    。
  • Windows
    关联用户组帐户可能已被移动到一个新的域。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal